This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:驱动一个用于两个晶体管正向驱动的脉冲变压器

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC27624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231762/ucc27517-driving-a-pulse-transformer-for-two-transistor-forward-drive

器件型号:UCC27517
主题中讨论的其他器件:UCC27714UCC27624

您好!

您是否有用于驱动双向传输的脉冲变压器的良好栅极驱动 IC?

正如您知道的、它们可能是电感抗尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的办公室目前在美国阵亡将士纪念日假期关闭。

    我的同事将在我们回到办公室后不久回复您。

    此致、

    不要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我通常会在半桥拓扑中看到这一点、因此我认为 UCC27714是一个不错的选择。 许多半桥驱动器都具有可阻止 HO 和 LO 同时导通的逻辑、但该器件不具备该功能、因此它可以满足这一要求。  

    它还规定了特定持续时间的 HS 瞬态。 您可能需要特殊设置来使用自举电路、或仅使用浮动偏置电源。 UCC27714数据表中有一个电路、但正如 E2E 上的人指出的、该电路存在问题。  

    另一种选择是使用双通道隔离式驱动器、该驱动器可以处理大量电压瞬变。  

    最后、如果您要讨论使用脉冲变压器驱动 FET、可以执行以下操作:

    则可能会发生这种情况。 为此、您可以使用 UCC27624等低侧驱动器。 我只是想提及这一点、以防这是您的意思。

    如果您有任何后续问题或需要更多详细信息、请告诉我。 您的计划拓扑的绘图也将帮助我确切地了解您正在考虑的方法。

    谢谢。

    Alex M.