您好!
我正在设计无人机的电路板。 它有3包12 (14)节电池、每节最高90A。 我需要为8个 ESC (电机)中的每一个提供30A。 我正在寻找一些参考设计、因此不要邀请自行车。
1、我看到这些电池保护的问题:用户给电池单独充电、这样它就可以连接一个48V 和其他46V、所以我不想1kA 电流消耗掉所有的东西。 我需要一些独立控制器、它们可以在没有 i2c 或其他数字指导的情况下完成所有工作。 也许还可以解决 UV/OV/SC 解决方案和常规的其他特性、以实现简单的电池保护。
2.电机的反电动势。 如果我需要处理、有什么解决方案可以处理。