主题中讨论的其他器件:LM5026
您好、TI!
我正尝试使用具有内部环路的 II 型隔离式功率级设计器环路计算器工具、通过 LM5026来补偿有源钳位正向转换器设计。 尽管我为 Power Stage Designer 的 v4和 v5输入了完全相同的参数、但他们给出了不同的结果。 我还阅读了"轻松实现开关模式功率转换器补偿"文档。 但我还想使用 Loop Calculator 工具验证我的计算。 我是否应该考虑该工具版本5的结果?
提前感谢、
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
我正尝试使用具有内部环路的 II 型隔离式功率级设计器环路计算器工具、通过 LM5026来补偿有源钳位正向转换器设计。 尽管我为 Power Stage Designer 的 v4和 v5输入了完全相同的参数、但他们给出了不同的结果。 我还阅读了"轻松实现开关模式功率转换器补偿"文档。 但我还想使用 Loop Calculator 工具验证我的计算。 我是否应该考虑该工具版本5的结果?
提前感谢、
此致。
Suheyl、
感谢您通过 TI E2E 进行连接。 功率级设计器 v5于2022年第4季度推出。 TI 工程师在发布之前经过了广泛的内部审查、但始终可能会遇到错误。 您能否描述并通过屏幕截图展示您在 v4和 v5结果之间看到的差异? 仅供参考、下面是 v4和 v5之间明显改进的高级列表。
版本5.0中的新增功能:
此致、
Steve M
Steven、
感谢您的评论。 我在屏幕截图(L:v4、R:v5)下方共享:
从图中可以看出、对于具有齐纳二极管的 II 型隔离式网络、尽管建议的补偿值相同、但增益和相位图不同。 我注意到、v4中的 CTR 值不对应、但两个版本中的 CTR x R_P/R_D 相同(假设 v4中的 CTR = 1)。
此外、我使用的是 II 型隔离式网络 带内环 参数的灵敏度。 在这两个版本中、都 没有针对该网络的建议补偿值(为什么?)。 当我使用 "轻松实现开关模式功率转换器补偿"文档的相应章节尝试计算值时、会再次出现两个不同的结果、如下所示:
此外、对于完全相同的输入值、在 II 型隔离式之间切换时 带齐纳二极管 和 带内环 的,曲线图行为变化发生在 v4的低频和 v5的高频中。
此致、
Suheyl、
尊敬的 Suheyl:
v4中的环路计算器使用了非常简化的公式、尤其是对于隔离补偿网络。 因此在精度方面存在一些限制。 因此、在 v5中输入相同的值将产生与 v4不同的曲线、因为我们对正向转换器传输功能和隔离式补偿网络传输功能进行了更改。
补偿网络的建议。 遗憾的是、没有针对具有内部环路的隔离式 II 型的简单补偿策略、从而无法提供像其他补偿网络那样出色的结果。 这就是为什么我们不在这里提出建议的原因。
此致
Markus