This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:TPS22811LRPWR 性能问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232599/tps22811-tps22811lrpwr-performance-problem

器件型号:TPS22811

尊敬的

500cyc 后、1ZR 模块的可靠性工程师报告加电异常、并返回开发实验室。 加电后、发现该模块已启动、但功耗卡约为8W、无法启动。 从日志信息可以看出、通过负载开关电源芯片后3V3_VIN 的监控电压只有大约3.0V。 可以看到8W 电源模块的起始节点、电压降明显异常。

2.问题位于 ZR 模块总线3V3_VIN 负载开关芯片,MPN:TPS22811LRPWR;

3、交叉验证:尝试焊接功率芯片的 TI 评估板进行物料交换实验。 最后、出现故障的 ZR 模块可正常启动并正常工作、而原来的正常 TI 评估板开始工作异常:这表现为评估板输出的负载测试。 我们发现、当输出正常负载时、输出电压下降1V、并且芯片烧毁异常、这与 ZR 模块上的故障现象相同。

您能帮助确认原因吗

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.请分享原理图审阅。

    2.只有一个设备出现故障?

    3.在 EVM 测试中,使用了多少负载?

    4.请分享故障的芯片图像。

    此致

    Kunal Goel