This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:多个模块堆叠高达1000V?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216, BQ79612-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232787/bq77216-multiple-modules-stack-up-to-1000v

器件型号:BQ77216
主题: BQ79612-Q1中讨论的其他器件

您好、E2E 专家!

你好。

BQ7721600PWR 是否可以 安装在每个12节电池模块上、然后串联多个模块以建立高达1200V 的电池组?

每个 BQ7721600PWR 将具有针对每个模块的电源和接地。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    这在技术上是可行的、但我们尚未看到有人将这些器件堆叠到如此高的电压。 不清楚每个器件的输出是如何 进行电平转换的。

    通常对于电压较高的系统、我们建议使用汽车器件(不是保护器)、但我们没有任何次级保护器、例如具有集成堆叠的 BQ77216。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Luis。

    我同意此设计功能似乎用于单个堆叠。  对于堆叠、输出将具有一些输出特性来向上和向下连接。  参阅 ADI 的 LTC6801。   

    如果电平转换是唯一的问题、那么这可能不是大问题。   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    LTC6801是汽车级监视器、与我们的 BQ79612-Q1器件类似、它具有适用于高电压系统的堆叠接口。

    模块/输出之间可能需要某种电平转换和隔离以确保安全。  

    祝您设计顺利!

    如果您有任何关于 BQ77216本身的问题、请告诉我们、我将为您提供支持!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您提供的信息。  我们可以使用数字隔离器进行电平转换和隔离。

    弗兰克