This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110-Q1:最小值和最大值 电源正常状态下的%Vout 值

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232982/tps62110-q1-min-and-max-values-of-vout-for-power-good

器件型号:TPS62110-Q1

您好!

我们想知道当 PG 输出变为高电平时%Vout 的情况。我们已确认 Vout =标称值上升98.4%。 我们希望知道该值的最小值/最大值。
此外、我们还想了解%Vout、其中当 Vout =下降时、PG 输出变为低电平。

此致、

Manabu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有列出这一特性、数据表中仅提到了标称上升值。 通过在电路板上进行测量、您或许能够估算标称下降电压。

    谢谢。
    Amd.