This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:Webench 电源设计器中的仿真是否存在问题?

Guru**** 2444900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229194/tps61022-is-there-an-issue-with-the-simulations-in-webench-power-designer

器件型号:TPS61022

我已经有一段时间没有使用 Webench、但今天我试图模拟一个简单的电源、其中没有任何定制功能(正如 Webench 提出的那样)、输出电压一直保持在0V...

仿真工具是否存在已知问题?

我可以信任工作台提出的设计吗?

谢谢

JYL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制作人目前没有宣布任何问题。 您也可以下载 pspice 模型进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、仿真没有问题、但可能是器件选择不足!

    我发现了问题所在:我只是简单地要求一个从1V5到3V3的升压转换器。

    Webench 选择的大多数元件能够在低至0.5V 的电压下工作、但需要1.8V 才能启动。

    因此、由于器件无法以1.5V 的电压启动、仿真是正确的!

    因此、我可以放心地不信任提议的设计!

    应在某处出现警告、或至少有一个复选框、用于指示输入电压是否可以高于指定的启动电压...

    Br

    JYL