This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:动态性能改进问题

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232679/lm3489-dynamic-performance-improvement-question

器件型号:LM3489

大家好、

从下面的主题开始、  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227570/lm3489-asking-for-lm3489-audible-noise-design-review-and-suggestions 

客户测试规范需要消耗9A 变1、并看到该压降低于18V (客户规范)。 但是、将电感器变为2.2uH、可以提高动态性能、这是否有电感器变化的任何潜在风险? 或者我们有其他可以修改的元件吗? 谢谢你。

L7201 = 10 μ H

L7201 = 2.2 μ H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议采用10uH、因为这与使用 LM3489的 USB Type C 参考设计类似

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubj5/slvubj5.pdf

    为减少负载瞬态期间的下冲、可增加100uF-200uF 的输出电容。 考虑到这是一种迟滞控制器、添加更多输出电容应会减慢负载瞬态响应时间并改善电压偏差。

    此致、

    吉米