您好!
如果我们使用具有 EEPROM 的 TPS25750、请注意应使用由网络 GUI 生成的完整闪存二进制文件、我可以更正一下有2种方法来配置 EEPROM 数据、如下所示:
- 使用4CC 命令通过 TPS25750提供。
- 通过 EEPROM i2c 线路直接配置到。
这两种方法是否都 使用相同的完整闪存二进制文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试对使用 PD 和充电器的不同硬件配置进行可行性研究,如 (2)将具有 USB 电力输送功能的 USB Type-C添加到电池供电应用中所述-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛。
对于集成 USB-PD 选项,PD (TPS25750)需要加载应用程序(TI 将其称为完整闪存二进制文件?) 请求数据。 因此、我想进一步了解在生产过程中将完整的闪存二进制文件下载到 EEPROM 的选项。
根据我的研究,我们似乎可以使用 PD 芯片(作为中间人)通过使用4cc 命令将数据传输到 EEPROM,但这需要脚本执行4cc 命令,并且可能需要更多的时间来下载数据。
另一种选择是直接将数据加载到 EEPROM 中(通过 EEPROM i2c 线)。 因此、我想检查这两种方法是否使用了相同的完全闪存二进制文件。 4cc 方法不会修改或更改完整闪存二进制文件的布局?