This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:关断电流

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230633/tps2116-shutdown-current

器件型号:TPS2116
主题中讨论的其他器件: TPS2121

大家好、

为了测试短路情况,它们向输入端提供了3V/20A。 在短接至 GND (即8A/10msec 脉冲)后、TPS2116似乎会关闭电流。 该器件是否具有过流保护功能? 我认为热关断是可行的。

你知道发生了什么吗?

谢谢。

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、  

    您能否提供显示此情况的原理图和波形?  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    我现在只是向客户请求它们。   此器件是否具有电流限制权限?

    谢谢。

    哎呀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS2116 器件没有电流限制。  

    如果需要电流限制、我们的 TPS2121电源多路复用器件可提供电流限制保护。  

    此致、  

    伊丽莎白