This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:VBAT 电压过低、无法通电、但如果它已经打开、器件就不会断电

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T, TPS63802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222276/bq24075t-vbat-too-low-to-power-on-but-if-it-is-already-on-the-device-does-not-power-off

器件型号:BQ24075T
主题中讨论的其他器件: TPS63802

您好!

我们将 BQ24075T 用于我们的 LiPo 电池项目。 进行的测试表明蓄电池正在正常充电。

如果器件使用外部电源工作、且该电源已关闭、则电池开始放电、一切正常。

但是、 如果电池电压低于3.7V、并且我们尝试开启器件(没有外部电源、仅带电池)、BQ24075T 会像它想要提供输出电压一样工作、但它会立即再次关闭、然后启动类似这样的环路。 为了更好地展现状态、我们将一些 LED 用作电源指示灯、它们开始闪烁、直到我们关闭器件。

是否有任何想法、了解它会发生什么情况?

此致

Jaume.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    OUT 引脚上拉取的电流是多少? 您能否与 LED 共享原理图以及有关 OUT 引脚处的任何信息?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    导通时、我们测得的电流大约为350mA。

    我无法与您分享整个原理图、但我可以向您分享充电器电路及其以下转换器:

    此致

    Jaume.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    您是否有关于电池容量的信息? 您能分享一下吗 波形 BAT 电压、OUT 电压以及/CHG、/PG 电压的情况进行了说明?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我可能没有对自己进行正确解释、闪烁的 LED 不是/CHG 和/PG。 可重新闪烁的 LED 是降压/升压转换器输出端称为 LED1和 LED2的 LED。

    关于我们的电池容量、我们 测试了两种类型:800mAh 和1050mAh。

    此外、我们测试了将电源连接到电池引脚的情况(以模拟电池工作)、我们观察到电源不受电流限制(我们定义了电源的800mA 限制) 我们观察到该器件的电流消耗约为30mA。

    我刚刚检查了 VBAT (黄色)和 VOUT (蓝色)。 请在启动时查看所附的电压:

    这个序列大约每55ms 重复一次

    此致

    Jaume.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    啊、如果是这种情况、我们可以将其缩小一点并增加 V/div、以便它们占用更多屏幕吗? 它读起来有些困难。 我可以查看充电器波形、并将其转发给转换器团队以供查看。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    请找到随附的两个不同图像。 如前所述、黄色表示 VBAT、蓝色表示 VOUT

    第一个是放大 器件开启时的初始瞬态。

    第二部分是启动概述。 用红色标记了之前已经放大的区域。 此瞬态每56ms 重复一次、因为通过光标测量可以对其加以欣赏

    此致

    Jaume.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaune、

    插入电池后、是否就要这样做? 我在查看您的波形、通常不会在有电池时期望 VOUT 为低电平。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    是的、当插入电池时获得示波器图像(其中红色框表示准确的时刻)

    我们一直在论坛和数据表上阅读详细内容、这可能是由 BQ24075T 的短路保护导致的?

    此致

    Jaume.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    是的、这里看起来就是这样。 您看到每个瞬态发生的时间恰好约为 TREC (SC2)、即器件检查是否退出短路事件时

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

     我们可以采取什么措施来避免这种行为吗?

    是否有任何其他电池充电器可以为我们提供帮助?

    此致

    Jaume.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    有没有可能在您插入电源输入后再将其移除时仍然保留下来?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我不确定我是否正确理解了您的问题。

    当我们有了一个外部电源输入、然后我们将其移除、我们看不到这个效应、在这种情况下、短路保护不是问题。 当电池放电到3.7V 以下时、当我们尝试仅使用电池开启器件时会出现问题

    在我们的设计中、它是备用电池。 在大多数情况下、我们将有一个适当的电源输入、然而、有时  我们也许需要只使用电池打开器件、而我们必须确保器件将打开。

    此致

    Jaume.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    当我们有外部电源输入,然后我们将其移除时,我们看不到这种效果,在这种情况下,短路保护不是问题。

    当电池电压低于3.7V 时会发生这种情况吗?

    当电池放电至低于3.7V 时,尝试仅使用电池打开设备时出现问题

    我的怀疑是、当电池电压低于3.7V 、例如3.6V 时、需要通电的两个转换器所需的大浪涌电流对电池来说太大。 当它尝试为直流/直流转换器上电时、这是不够的、因此 OUT 引脚上的电压不会超过短路阈值。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    电池电压小于3.7伏时是否出现此情况?

    是的、在任何情况下、如果我们为 BQ24075T 的 IN 引脚提供了额外的电池电源、则器件将按预期工作。

    我怀疑当电池 电压低于3.7V 时、例如3.6V 时、两个需要通电的转换器所需的大浪涌电流对于电池来说太大了。 当它尝试为直流/直流转换器上电时、这是不够的、因此 OUT 引脚上的电压不会超过短路阈值。  [/报价]

    我们认为它不是由电池引起的。 因为我们没有使用电池而将电源连接到 BAT 引脚、将其限制在3.65V 和800mA、并且器件没有正确开启。 且电源未处于保护模式、总流耗约为40mA。

    我们实际上认为它是由 IC 的短路保护造成的、我们想知道如何做到这一点、以确保器件每次都能加电、而不会取决于电池的电压

    此致

    Jaume.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    是的,在任何情况下,如果在电池之外,BQ24075T 的 IN 引脚有外部电源,则设备将按预期工作。

    当您看到电源按预期工作后卸下电源时,它是否仍能按预期工作?

    我们实际上认为它是由 IC 的短路保护引起的, 我们想知道如何在不依赖于电池电压的情况下确保设备每次都能通电[/报价]
    是的、情况如此。 您看到每个瞬变发生的时间约为 TREC (SC2)、即设备检查是否退出短路事件的时间[/引述]

    我们现在达成了协议、我只是在寻找导致短路跳闸的原因、而我将从转换器的启动开始、因为这些转换器都与 OUT 引脚相连。  

    您是否能够尝试在电池引脚上添加一些电容(启动时、可能为47uF)?  如果是转换器的浪涌启动、这可能有助于为瞬变提供一定的电流和稳定性。 如果您可以分享这些将不胜感激的波形。  

    此致、

    Anthony Pham

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    当您看到电源按预期工作时,它是否仍能按预期工作?

    是的、卸下电源时、它将继续按预期工作

    以及如果您可以共享波形将会被高度赞赏。

    我已经尝试通过分流电阻器(0.91Ω Ω)获得浪涌电流波形、但 当我连接任何电阻时、器件会正常导通。

    我没有 其他测量电流的方法。 是否有任何其他信息可以为您提供帮助? 或者、还有什么其他方法可以测量电流呢?

    此致

    Jaume.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    理想的测量方式是通过霍尔效应电流探针进行电流测量。 使用分流电阻器的方法能够测量电流、但会减少交流场景中的电流量、因此这会影响我认为的浪涌电流。  

    如果没有分流电阻器、您是否尝试过添加电容? 如果您无法获取电流波形、与您之前提供的波形类似就足够了。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    请查看随附的示波器。 与以前一样、显示为黄色 VBAT 和蓝色 VOUT

    第一幅图像通常对应于信号:

    第二个是对启动的缩放:

    我真的无法理解为什么增加电容可以帮助解决这个问题。 我认为电容性线路会增加更多的浪涌电流、那么使用更大的电容对我们解决这个问题有何帮助?

    此致

    Jaume.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    我希望电池能够在直流/直流转换器启动之前足够快地对其进行充电、但情况似乎并非如此。 您可以尝试在 TPS63802的 EN 引脚上添加 RC 滤波器。或者您是否能够将 EN 引脚短暂拉低、然后在 TPS 器件上将其拉高?

    创建一个与 TPS63802相关的线程、以验证 RC 滤波器是否有助于延迟浪涌电流、这可能会很好。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我将尝试在 TPS63802的 EN 引脚上放置一个 RC 滤波器。 不过、我将创建一个新主题、关于 TPS63802和 RC 滤波器可能对 IC 产生的影响。

    总之、是否没有方法可以帮助 BQ24075T 进入短路保护模式? 我的意思是添加一个外部 MOSFET IC、从而可以减小浪涌电流

    此致

    Jaume.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    在任何情况下、EN 引脚中的 RC 滤波器都无助于 避免该问题。 充电器的行为仍然相同

    此致

    Jaume.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    很抱歉耽误你的时间。 目前无法绕过短路保护模式。 理想情况下、我们需要限制 TPS 启动时产生的浪涌电流、与分流电阻器的工作方式类似。 我同意、外部 FET 很可能会起作用。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    外部 FET 的放置位置? 有什么差异?

    如果我们放置外部 FET、SYSOFF 信号也可以关闭器件?

    此致

    Jaume.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    安东尼目前已经出去,将在周三返回。 也就是我通读该线程的时间  

    外部 FET 应放在何处? 在 OUT 和 BAT 之间?

    解决方案似乎就是这样、允许 FET 处理初始电流、然后允许其稍后被禁用、以便充电器 FET 可以使 IC 按预期运行。

    如果我们放置外部 FET,SYSOFF 信号也可以关闭器件吗?

    连接到 SYSOFF 信号的 PMOS FET 可能会确保在 SYSOFF 信号拉高时禁用、 不过、我认为这是一个解决方案、如果并行添加此 FET、则需要进一步分析才能了解对系统功能的其他影响。

    当我们有外部电源输入,然后我们将其移除时,我们看不到这种效果,在这种情况下,短路保护不是问题。

    因此、当电源输入与电池处于打开状态并联时、即使在电源被断电的情况下、器件也能够打开并继续工作。 电池上是否放置了限流器、或者在电池和充电器之间是否放置了某种保护 IC、从而可能影响电池的拉电流能力?

    Anthony 之前提到、增大电池电容可能会使 SYS 电源轨从电容器中快速汲取足够的电流、从而使 SYS 不会降至 BAT 以下的 Vo (SC)以触发短路保护机制。 您能尝试一下这个解决方案吗?

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Juan!!

    您已经注意到了 MOSFET 的解决方案、但如您所说、我们可能需要研究其产生的影响。

    是的、我已经尝试增加电池电容。 我已经使用800mAh、1050mAh 和2000mAh 进行了测试。 最后、对于所有这些示例、我们发现了相同的行为。 的确、使用2000mAh 电池时、可以承受高达3.5V 的电压、但我们仍然无法在其整个电压范围内使用电池

    此致

    Jaume.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaume:

    我曾尝试通过分流电阻器(0.91Ω Ω)获取浪涌电流波形,但 当我连接任何电阻时设备会正常开启。

    我认为这与您在这里所做的事情非常相似、但所讨论的从 BAT 到 OUT 的路径也是有效的!  根据您的习惯、这实际上可能更理想。  

    对于该解决方案、我认为使用/PGOOD 信号和/或 SYSOFF 来控制 FET 的栅极。  

    一旦我想到了更理想的设置、就可以帮助我探索这一点。

    为了让我在测试有效的解决方案时更好地了解您的设置、我知道您看到的行为是在您插入电池时发生的。  

    当器件已经开启且电池放电至3.5V 时、是否也会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    是的、就是这样。 这种行为在您插入电池时发生

    我明白您在插入电池时看到的行为是发生的。

    否、如果器件已经打开、则不会出现此行为

    当设备已开启且电池放电至3.5V 时是否也会发生这种情况?

    此致

    Jaume.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jaume、

    谢谢、只是想确认一下。 我将在实验室中尝试几种方法、并尽快为您提供可行的解决方案。  

    此致、

    Anthony Pham