主题中讨论的其他器件: TPS63802
您好!
我们将 BQ24075T 用于我们的 LiPo 电池项目。 进行的测试表明蓄电池正在正常充电。
如果器件使用外部电源工作、且该电源已关闭、则电池开始放电、一切正常。
但是、 如果电池电压低于3.7V、并且我们尝试开启器件(没有外部电源、仅带电池)、BQ24075T 会像它想要提供输出电压一样工作、但它会立即再次关闭、然后启动类似这样的环路。 为了更好地展现状态、我们将一些 LED 用作电源指示灯、它们开始闪烁、直到我们关闭器件。
是否有任何想法、了解它会发生什么情况?
此致
Jaume.