This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74501-Q1:LV148标准

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74501-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232002/lm74501-q1-lv148-standard

器件型号:LM74501-Q1

大家好、

LM74501-Q1符合 LV148标准、还是推荐使用其他器件?

输入范围:6V~60V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您要寻找哪些特性?

    LM74501-Q1可使用其 VDS 钳位功能支持输入反极性保护以及针对 ISO Pulse1的无 TVS 运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    汽车应用、终端客户需要 ISO7637-2、ISO 16750-2、LV124、LV148 规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、 LM74501-Q1可 用于承受/通过 ISO7637-2、ISO 16750-2、LV124和 LV148*中规定的汽车测试。

    *LV148适用于48V 电池系统,LM74501-Q1可在最大直流电压低于65V 且瞬态电压高于65V 时承受这些测试合适的 TVS 二极管可用于将输入电压钳制在65V 以下 。