This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:PG 引脚和 CC 引脚的绝对最大电压

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231939/tps552892-q1-absolute-max-voltage-of-pg-pin-and-cc-pin

器件型号:TPS552892-Q1

您好!
我想 确认此器件的这些开漏引脚 PG 和 CC 的绝对最大电压。

根据发布的信息、2023年4月的最新数据表显示电压 为6V 且 VCC+0.3V、如下面的所示。

1.)
  在这种情况下、我希望开漏引脚的绝对最大电压应该指定为6V、而不是 VCC+0.3V。
我的理解是否正确?

2.)
我认为 VCC、PG、CC、 FSW、COMP、 FB、MODE、CDC、DITH/SYNC 和 EXTVCC 引脚 可归类为最大6V 或 VCC+0.3V 绝对最大值  
您能确认吗?

3.)
如果我的理解正确、您能否尽快修改数据表以防止我们的客户对此感到困惑?  

此致、taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taki:

    提供  PG、CC、 FSW、COMP、FB MODE、CDC、DITH/SYNC 和 EXTVCC 引脚由(VCC+0.3V、6V)的最小值决定。 例如、如果 VCC=5.2V、这些引脚的最大电压不能超过5.5V。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!
    感谢您的答复。

    我了解引脚的规格、无需修改数据表。

    此致、taki