This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于恒流电源的最佳降压控制器 IC 和#39

Guru**** 646230 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149, LM5148, LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231327/best-buck-controller-ic-s-for-constant-current-power-supply

主题中讨论的其他器件:LM5145、LM5149、LM5148

早上好、我需要设计一个具有以下规格的恒流电源:

V 输入:60V  

输出电压:0-48V

IOUT:0-10A

 我需要它是可调节的、我当时正在考虑使用 LM5145并更改反馈环路、使其能够在恒流模式下工作。 在使用 PSPICE 进行许多仿真后、我没有很好的结果、因此我想知道是否有更合适的 IC 用于此目的。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:

    感谢您的咨询。 由于假期和会议,我们的团队目前很忙。 但是、我们已经注意到您的问题、并将在下周早些时候尽快进行研究。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参考: https://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf 

    与电压模式转换器相比、LM5149或 LM5148等电流模式转换器更容易保持稳定。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    -奥兰多