This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:bq24196

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227380/bq24196-bq24196

器件型号:BQ24196

大家好、IT 团队、

我有评估模块 bq24196EVM、并 尝试在 POR (REG01[5:4]= 01)启用电池充电的情况下作为自主电池充电周期运行、但 bq24196不会在没有主机(SW GUI)的情况下运行充电周期。 能否运行 自主电池充电循环?  请告知。  

此致!

Tp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TP、  

    BQ24196应能够自主运行。 您可能需要调整 EVM 上的硬件或您的测试设置。  

    -您是否检查过/CE 引脚是否被拉低?  

    跳线 JP7、JP8、JP10是否正确安装、以确保 TS1和 TS2处于允许充电的正确范围?  

    -当您尝试充电时,VBUS 电压和 BAT 电压是什么?  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的答复。 我检查了 JP5、JP7、JP8、JP10处安装了跳线时 CE 为低电平。 VBUS=12V、BAT=4V

    请参阅下面 PC 设置上的软件程序。

    bq24196EVM 充电周期在与 PC 断开连接时是否应该继续自行充电/放电?

    此致!

    变换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran:  

    我已在实验室中验证 BQ24196EVM 能够在与主机软件断开连接时正常充电。  

    请尝试在顶部和中间引脚之间安装跳线 JP3、JP5、JP7、JP8、JP9和 JP10。 下图显示了我的电路板设置中的所有跳线配置。  

    此致、

    Garrett