This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3560:LM3560 - 2A 单输出

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233402/lm3560-lm3560---2a-single-output

器件型号:LM3560

您好!

进展如何?

我对单 LED 电路拓扑有一些疑问。

要向单个 LED 施加2A 电流、该电路的拓扑必须是什么?

                                                         

我´s 了两幅图、即组件自己的数据表。

哪一个是正确的? 哪一个 ONI 最合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    LM3560是一款具有双路1A 高侧的同步升压闪光灯驱动器 电流源 。 因此、请按照图1向单个 LED 施加2A 电流。

    Br

    杰瑞德