This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:IC 加热器和输入电容器在几小时后发热和燃烧

Guru**** 2520240 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226210/lmr23625-ic-heats-and-input-capacitors-heats-and-burns-after-few-hours

器件型号:LMR23625

对于3VDC、4VDC 和5VDC、我有3个不同的电源。请参阅下面随附的原理图。 我所面对的问题如下:

1.R67和 R69发热并与 c42或 C43短路一起燃烧。

2. R74和 R75发热并与 C50或 C51短路一起燃烧

3. C60和 C61在加热和短路后会灼伤。

告诉我们可能出现了什么问题、同一系统在过去十多年来一直运作良好、但现在我们几乎所有的 PCB 都面临着这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以询问输入电容器是否首先短路、然后电阻器是否过热?  您可以先断开前置电阻器、然后直接从 LMR23625输入供电、以查看电容器是否会出现相同的问题。  此外、请检查输入电容器的耐受电压值并确保其与原理图一致。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 实际上、输入电容器首先短路、然后电阻器过热。 而且、我用前置电阻器进行短路、同样的问题存在。 我检查了耐受值、它是50V 电容器。 您还想建议什么解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想问输入电容器是否被人为短路?  如果不是、我建议您断开前面级的输入电阻器、稍后再尝试转换器的功能。  直接向芯片的 Vin 引脚供电、观察是否出现同样的情况。  此外、您能否发送一些异常工作条件的 SW 波形? 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于很长时间没有回复、我将关闭该主题帖。 如果您将来有其他问题、可以在 E2E 中再次提问。 谢谢。

    奥罗拉