主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
海天
我们要将 BQ40Z50用于我们的应用、并将其具有以下参数和函数。
1.60Ah 容量电池组- 96节、2.5Ah、3.22V、24节并联电池和4节串联电池。 我们可以在 BQ40Z50和分流器中调节电池组电流和安时吗?
2. BMS 应该能够估算 SOC、SoH 并且具备所有保护功能,应该能够驱动充电和放电 FET (30A 持续电流) ――BQ40Z50可以驱动多少 FET?
3.电池充电器是一个哑巴充电器,没有接口可用。 因此、无法从 BMS 获取命令。 但充电器有固定的 CC 限值和 CV 限值-我们可以在非通信模式下使用 BQ40Z50并对电池进行充电/放电吗?
4.在通过 SMBus 连接时、BMS 应能够与主机笔记本电脑连接。 这仅用于查看电池的状态(很少使用)。
此致
文卡特