This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:配置 BMS

Guru**** 681050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233579/bq40z50evm-561-configuring-the-bms

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

海天

我们要将 BQ40Z50用于我们的应用、并将其具有以下参数和函数。

1.60Ah 容量电池组- 96节、2.5Ah、3.22V、24节并联电池和4节串联电池。 我们可以在 BQ40Z50和分流器中调节电池组电流和安时吗?

2. BMS 应该能够估算 SOC、SoH 并且具备所有保护功能,应该能够驱动充电和放电 FET (30A 持续电流) ――BQ40Z50可以驱动多少 FET?

3.电池充电器是一个哑巴充电器,没有接口可用。 因此、无法从 BMS 获取命令。 但充电器有固定的 CC 限值和 CV 限值-我们可以在非通信模式下使用 BQ40Z50并对电池进行充电/放电吗?

4.在通过 SMBus 连接时、BMS 应能够与主机笔记本电脑连接。 这仅用于查看电池的状态(很少使用)。

此致
文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkata:

    1.是的、您可以调节电池组电流 Ah 和传感电阻器。 请注意、EVM 使用1m Ω 传感
    电阻、并且您不应使用小于此值的电阻。 您可以通过校准电量监测计来进行调节。
    2. BQ40Z50可以驱动3个 FET:充电 FET、放电 FET 和预充电 FET。
    3.是的,您不需要在充电器和测量仪表之间进行协调。 只要启用了测量仪表和
    启用保护后、一切都应该正常运行。
    4.是的,您可以通过笔记本电脑连接监测计。 您只需要一个 EV 2400和 BQStudios
    笔记本电脑上。

    此致、
    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    如何将 BQ40Z50配置为在正常模式下工作、即使其在放电模式下工作、并在连接充电器时自动充电、而无需用户任何干预。 BQ40Z50是否会自动控制充电和放电 FET 以在充电或放电模式下工作。

    我认为、在正常运行中使用 BQ40Z50之前、我们应该完成电池的学习周期。 如何启动学习周期以及如何知道学习周期是否成功完成。

    此致
    文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkata:

    当电池放电或充电时、BQ40Z50将自动处于正常模式。 章节
    更改了技术参考手册(TRM)的第5.1节、以了解有关电量监测计支持的每种模式和参数的更多信息
    它们决定了监测计将处于何种模式。

    是的、当您启用充电和放电 FET 时、它们会自动控制相应的 FET。

    强烈建议您完成电池的学习周期。 详细了解学习周期
    请参考此文档: https://www.ti.com/lit/an/slua903/slua903.pdf  

    此致、
    Nick Richards