大家好、
在 TPS62007数据表中、使用以下公式计算输出电压纹波。 该输出电压纹波是 RMS 还是峰峰值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rahul:
它指的是峰峰值纹波。 对于新项目、请查看更新的 TPS62843是否 满足要求。
此致、
Varun
尊敬的 Rahul:
您能否分享所测量纹波的示波器屏幕截图?
数据表中显示的计算仅包括输出电容的纹波及其 ESR。 但在现实中、输出电容器、PCB 布线和探头的 ESL 也会影响输出纹波。
您还可以发现、高频开关尖峰通过22uH 电感器的寄生电容、从转换器的开关节点耦合到输出电容。 您在示波器和探针上使用的带宽将决定您看到的尖峰数量。
请参阅这些资源
此致、
Varun