This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:UC3845 Webench 电流检测电阻器

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233399/uc3845-uc3845-webench-current-sense-resistor

器件型号:UC3845

您好!

我使用 webench 原理图设计了一个反激电路。 我将 UC3845用于以下配置输入12-18V。输出为48V 1A。我在下面随附了 pdf 文件。

您能告诉我如何计算感应电阻器功率吗?

如果我理解正确、感应电压 为1V、并 从 webench 选择30.574m Ω。 因此、电阻器的功率为32.7W

感应电阻器功率过高、我必须选择昂贵且体积庞大的电阻器。 您能否告诉我、如果要设计具有较小元件的电流模式 PWM 电路、应该怎么做?

如果没有办法、您能否解释一下我如何将原理图(UC3845)转换为电流模式 PWM 转电压模式 PWM?

提前感谢您。

此致、

Behtan Umut Mercan

e2e.ti.com/.../4152.WBSchematicUC3845N.pdf