主题中讨论的其他器件:UCC5350、 UCC21551
大家好
我正在 PMSM 控制应用(600Vdc 输入)中测试用于 SiC 驱动器的 UCC5350。
我使用自举方法为高侧 UCC5350供电。
Vgs 的波形有点奇怪、它在开启时电压过冲(约3.5V)、而在关闭时为负瞬态。
我使用 Tekronix 的高压差分探头(TMDP0200)进行 Vgs 测量。
这是一种正常现象、还是我的测试过程有什么问题?
此致
箭头
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我正在 PMSM 控制应用(600Vdc 输入)中测试用于 SiC 驱动器的 UCC5350。
我使用自举方法为高侧 UCC5350供电。
Vgs 的波形有点奇怪、它在开启时电压过冲(约3.5V)、而在关闭时为负瞬态。
我使用 Tekronix 的高压差分探头(TMDP0200)进行 Vgs 测量。
这是一种正常现象、还是我的测试过程有什么问题?
此致
箭头
你(们)好
我发现探头对测试结果有很大影响。
CMRR 对高侧 SiC MOS 的 Vgs 监测是否重要?
我使用两个差分探头、一个用于 Vgs,、另一个用于 VG(、具有较短的正负线夹)。
当 SiC 开关时、单个 VG 点也有纹波。
如果我使用 Vgs-VG 作为新波形、它合理很多。
没有任何其他方法来测试 Vgs。 光纤隔离探头似乎非常昂贵。
此致
箭头
您好、Arrow、
是的、由于存在较大的失调电压并尝试测量600V 之上的15V 信号、因此很难实现。
您也可以租用或借用其中一种光学隔离探头。 这些正是我们在实验中使用的。
此致、
不要
您好、Don
还有一个关于高侧驱动器自举结构的问题。
我以 UCC21551数据表中所示的自举结构为例、如图10-1和图10-2所示。 我对 SiC Mos 的负偏置电压使用 VZ。
我认为 VZ 将执行2种状态、一种是低侧导通时进行正向导通 、另一种是高侧导通时进行反向钳位
那么、这会限制死区时间吗?
齐纳二极管不是快速恢复二极管、它的 TRR 比自举二极管大。
如果我将死区时间限制为1us、齐纳二极管会发热吗?
此致
箭头
大家好、Krystian
我将1SMA5913BT3G 用作齐纳二极管、TRR 似乎不在规格范围内。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1SMA5913BT3_2D00_D.PDF
此致
箭头