This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议的电池电量监测计

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQ35100, BQ27426, BQSTUDIO, EV2400, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231992/battery-fuel-gauge-recommendation

主题中讨论的其他器件:BQ27Z561-R2BQ35100BQ27426BQSTUDIOEV2400、GPCCHEM

1、电池电压:4.1V;

2、容量:220mAh;

3、输出电流:0.1mA--100mA;

4、感测电阻:10- 50mΩ,由设计需要决定;

5、电池将封闭在金属盒内,植入人体后,无法再次打开,以校准电池;

6、我们希望您能帮我们选择一款 适合我们设计需求的电池电量监测计,电池参数容量应更加 精确、正确;

7、如何使用 电池电量监测计、如何制作固件以及如何在 PCB 板上的 SMT 之前进行校准?

8、充分利用 电池电量监测需要哪些工具?

+86-18857893398

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    电池的化学成分是多少?电池将串联多少节? 一旦我知道这一点,我就会
    推荐您应该使用的电量监测计。

    要了解有关校准监测计的更多信息、请参阅技术参考手册
    电量监测计的热性能。

    我建议使用 BQStudios 来连接电池电量监测计。

    此致、
    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池化学成分为 LiCoO_2。 仅一节串联电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果您的电池是可充电的、我建议您使用 BQ27Z561-R2 (https://www.ti.com/product/BQ27Z561-R2)

    如果您的电池不可充电、我建议您使用 BQ35100 (https://www.ti.com/product/BQ35100)

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ27Z561-R2 功 耗对于我们的产品来说太高。  标准运行条件下的电流为60uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有些测量仪表的功耗低于10uA? BQ27Z561-R2更符合我们的期望。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您的电池和系统适用的最低标准工作条件电流是
    BQ27426、它的标准工作电流为50微安。 请注意
    电量监测计将尝试最大程度地缩短处于工作模式的时间、并且消耗最大电流。
    如果您的应用并非总是从电池中消耗大量电流、则可以将监测计置于睡眠模式
    模式、使监测计消耗的电流接近10微安。 您可以通过了解有关睡眠模式的更多信息
    阅读技术参考手册(TRM)。 我将随函附上关于2.4.4和2.4.5节的内容
    关于的正常模式(消耗50微安)和睡眠模式(消耗9微安)
    BQ27426。

    此致、
    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ27426为4.2V、4.35V 和4.4V 电池提供三种可选的预编程配置文件,这是否意味着我们无法使用此芯片? 我们电池的电压为4.1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何评估电池穿孔并获得配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想了解如何为仪表建立自动循环系统,你能给一些建议吗? 如果我自己做学习循环,这将需要这么多的工作时间。 我需要什么设备、如何连接它们以及如何控制它们? 与 EV2400和 bqStudio 交互的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您仍然可以使用 BQ27426。 建议使用 GPCCHEM 工具获取最佳配置文件
    与您使用的电池匹配。 该网站更深入地介绍了它: https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    您可以使用 python 或任何首选语言创建自己的脚本、以便使学习周期过程自动化。
    例如、有些人使用可编程直流电源、并使用 python 脚本来控制
    电源。  

    是的、您将需要 EV2400和 BQStudios。 我建议阅读此应用手册以了解更多信息
    有关如何与电量监测计和 BQStudios 连接的信息: https://www.ti.com/lit/ug/sluube1/sluube1.pdf

    此致、
    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Nick Richards,

    我认为使用 python 脚本来就可以控制电源、但如何在 bqStudios 和脚本之间建立连接? bqStudio 可以控制脚本、或者为脚本提供一个控制端口或其他事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    脚本和 BQStudio 可以独立工作。 监测计将知道学习周期的哪个部分
    它的输入基于参数集以及电池的电流和电压。 您无需让 BQStudio 控制脚本。

    此致、
    Nick Richards