This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1009:可调节引脚

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234917/lt1009-adj-pin

部件号:LT1009

您好!

你好。

LT1009数据表显示:"第三个端子(ADJ)可将基准电压调节±5%、以消除系统误差。"

我找不到任何介绍如何使用 ADJ (TRIM)引脚的文档或技术文章。 我看到您可以将可变电阻器连接到 ADJ 引脚、但没有说明 ADJ 引脚是如何工作的以及电阻计算是什么。 需要多大的电阻器? 它是连接到接地端还是连接到正电源轨?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、  

    我将在内部讨论这一点、以便我能为您提供准确的答案。 我将在24小时内再次与您联系、帮助您解决此问题。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray、

    您认为 ADJ 引脚连接到 可变电阻器的可变引脚是正确的。

    我们建议该可变电阻器从阳极到阴极引脚的总电阻为10k Ω。 对于可变电阻器的引脚、一个应连接到阳极、另一个应连接到阴极、而可变电阻器的可变引脚应连接到 ADJ 引脚。 虽然我们没有任何有关特定电阻值如何影响 V_KA 电压的具体文档、但我希望此 PSpice 模型可帮助您了解具体电阻值与 V_KA 电压的关系。

    此模型是根据 数据表(如下所示)的内部原理图创建的、为简单起见、我们只假设每个 BJT 的 I_B 为0。 由于 Q11和 Q13是二极管连接的、因此我们只需将它们替换为0.6V 的电压源(进行说明)。

     

    TL1009的初始容差为0.2% 、ADJ 引脚可用于确保 V_KA 恰好是2.5V、或者可用于将此输出增大或减小5%。

    我希望这有助于您了解如何使用此组件。 如果您需要我澄清任何内容、请告诉我。

    此致!

    Alex