This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:我没有从 PACK+和 PACK-获得电压。 User&'s Guide 说向制造商访问寄存器写入0x22命令,但它赢得了&'t 让我写入它。

Guru**** 666070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233459/bq28z610evm-532-i-am-not-getting-a-voltage-from-pack-and-pack--the-user-s-guide-says-to-write-0x22-command-to-manufacturer-access-register-but-it-won-t-let-me-write-to-it

器件型号:BQ28Z610EVM-532

我需要使用这款2节电池电量监测计对电池执行特性评估、以创建黄金映像。 我没有从 PACK+和 PACK-获得电压。
数据表第9页显示为"TO"  

我已经尝试写入该寄存器。 它不会像我读回时那样粘住。 我曾尝试在高级编程选项卡中执行该操作、但也不起作用。 我已 UNSEALED 和 UNSEALED FULL ACCESS。 但它仍然不允许我将0x22写入制造商访问寄存器。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、

    尝试向制造商访问寄存器发送命令有时可能起作用、有时则不起作用。 我通常发送一条简单的命令
    首先、如读取 Voltage、然后尝试向制造商访问寄存器发送命令。

    这对我来说是一件好事。 此外、您应该写入"22 00"。

    此致、
    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的图像中、写入是否起作用? 它在您回读时仍然显示它为0x54

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、

    "对不起,我不小心给弄丢了。" 是的、它可以正常工作、您可以通过参考"CHG"和"DSG"来检查它是否有效
    寄存器页面上"运行状态"中的位。 这两个位应该为高电平(红色)。 从该寄存器读取时、
    更为重要的是要注意最后2个字节、而不是前2个字节。

    此致、
    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。 我仍然无法使写入寄存器正常工作。 我对同一地址执行了完全相同的读取和写入操作。  




    从此图可以看出、电量监测计是解封的。 因此写入应该可以正常工作。

    但是、我仍然看到这两个位不是高电平:



    我还缺少什么? 为什么它不会将0x22写入此地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、

    您能否尝试使用"CHG_FET_TOGG"和"DSG_FET_TOGG"命令来查看这些命令是否起作用。
    这2个命令的作用基本上与将"22 00"写入寄存器"3E"相同。

    此致、
    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这达到了目的。 当我单击这些引脚时、我现在看到这些位为高电平、并且 PACK+/PACK-存在电压。 非常感谢!