请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS281C30 您好、
客户正在为其48V 系统寻找高侧开关。
您能否详细解释一下 TPS281C30"扩展工作电压"的含义、将该器件从36V 更改为48V 时仍然可以正常工作、但某些参数可能不适用?
此致、
解决了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.