This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:最大输出电流为60mA

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A, TPS61093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233565/tlv61046a-iout-max-60ma

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件: TPS61093

您好!

客户希望将升压产品应用到遥控器 OLED 显示屏上。

根据 TLV61046A WEBENCH 的设计、限制电流为40mA。

输入电压:1.8V ~3.3V

输出电压:16.5V

输出电流:55mA ~ 60mA

OLED 显示屏:ELW2106AA

e2e.ti.com/.../ELW2106AA_2C00_-ELW2106GAP.PDF

问题1:  TLV61046A 可以接受55至60mA 电流吗?

问题2.  请推荐可以操作 OLED 显示器的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

      在您提供的条件下、Q1-->TLV61046A 无法输出55至60mA。

    Q2--->对于输入电压为1.8V 到输出电压为16.5V、输出电 流为55mA ~ 60mA 的 情况、TPS61093可作为可用选项。 请检查它是否适用于您的应用。 如果没有、我们可能需要进一步检查。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    感谢您的支持。

    我让客户评论一下。

    如果您有任何其他问题、我会提出一个相关的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    感谢您的信息。

    此致