This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:PP5V 作为 VBUS

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230922/tps25750-pp5v-as-vbus

器件型号:TPS25750

大家好、

您能在下面查询一下吗?

我想确保、当连接到计算机进行数据传输时、PP5V 可以用作其他元件的 VBUS 输入、并且 TP25750能否检测 USB 端口正在用于数据传输、以及强制使用5V 电压。

是否有办法使用 GPIO 传输最大电流输出信号、例如通过传输我们所在的 PDO、或是否有任何其他使用 GPIO 的方式。 我还想知道即使在5V 模式下 PPHV 也是否会触发

谢谢!

此致、
Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    感谢您与我们联系!

    我将对此进行探讨、下周早些时候与您联系。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    您可以在 TRM (技术参考手册)中找到可用的 GPIO 事件。 对于 PDO GPIO 事件、我们可以使用以下事件:

    这用于哪种应用、您是否具有包括 PD 在内的系统方框图?  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢你等待。

    此设备用于何种应用,您是否有包括 PD 在内的系统方框图?  [/报价]

    它适用于需要相当大的电池供电设备(50Wh)、客户 可以通过 MOSFET 和并  联电阻器轻松调节充电器的电流(对于5V 器件不再需要 TPS 能够将它的电流能力与充电器兼容)


    如果您需要更多信息、请告诉我

    此致、

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    感谢您提供方框图。

    您对 GPIO 事件还有其他疑问吗?

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    以下是一个后续问题、您想澄清一下 SourcePDOXContract 事件是作为脉冲还是恒定信号进行声明吗?  我还想知道如何同时支持数据和 BC1.2吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    我会在周三(6/7)之前回复您。

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    你好。 我期待您的答复。

    此致、
    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    1- GPIO 事件将作为恒定信号置位、几乎只是逻辑0 (低电平)或1 (高电平)。  

    2-目前我们的 TPS25750 Application Customization Tool 未提供 DATA 和 B.C 1.2支持。 这将很快添加到下一版本的 GUI 中。  

    此致、  

    Aya