This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:器件无法充电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236501/bq25730-device-cannot-charge

器件型号:BQ25730

您好、先生/女士:

请参阅我们的原理图如下。

我们的输入源为20V/2A、电池电压为10.2V、我们的充电配置如下所示。

*ChargeVoltage()=12800

*ChargeCurrent ()=3000

*VSYS_MIN()=9200

*InputVoltage()=10500

*ChargeStatus()= 0x8000

*ProchotStatus()= 0xB800

*VSYS PINVSYS_MIN,在 VSYS 上无负载时检查电压。

根据上述情况、我们现在无法对电池充电。

您能为我们列出一些检查点吗?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    如果这是一个单板问题、我建议您订购 BQ25730EVM、并将引脚电压与 BQ25730EVM 进行比较、以作为参考。  

    例如、REGN 是内部 LDO、测量值为6V。  请遵循 BQ2573x 评估模块(修订版 A) 用户指南

    www.ti.com/.../sluucb9

    此致、