主题中讨论的其他器件:UCC21750、UCC21732-Q1
大家好、我正在寻找一个制造的 PCB、它可以隔离4 x 850V 直流电压、从而避免永久带电连接。 这4个电压仅用于感应、因此电流约为200uA、小于1/4W。 虽然这是最小的电流、但它仍然是高电压、因此希望确保安全。 与此类似的具有一些1200V MOSFET 的栅极驱动器是最佳选择吗? 我怎样才能最好地检测 MOSFET 是否发生了故障和短路?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在寻找一个制造的 PCB、它可以隔离4 x 850V 直流电压、从而避免永久带电连接。 这4个电压仅用于感应、因此电流约为200uA、小于1/4W。 虽然这是最小的电流、但它仍然是高电压、因此希望确保安全。 与此类似的具有一些1200V MOSFET 的栅极驱动器是最佳选择吗? 我怎样才能最好地检测 MOSFET 是否发生了故障和短路?
谢谢!
您好!
该栅极驱动器的额定值适合该应用(最大直流电压为2121V)。 我会再次确认 MOSFET 的额定值也适用于此类高功率应用。 UCC21750具有去饱和保护功能、可在发生短路事件时启动 MOSFET 的软关断、以防止 MOSFET 受损。 此功能将取决于 MOSFET 可承受短路的时间。 根据您的 MOSFET、可能有必要考虑 UCC21732-Q1、它具有工作原理类似、但可以设计为缩短得多的检测时间的过流检测功能。 以下是一些可能有用的资源:
https://www.ti.com/lit/an/slua863b/slua863b.pdf
https://training.ti.com/gate-driver-short-circuit-protection-silicon-carbide-mosfets-why-how
它们来自此常见问题解答、其中包含许多参考资料: (+)[常见问题解答]栅极驱动器常见问题解答–常见问题解答:-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
此致!
南锡