This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21755-Q1:高压线路隔离电路。 这是不是理想的方法/元件?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732-Q1, UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236420/ucc21755-q1-high-voltage-line-isolation-circuit-is-this-the-ideal-method-component

器件型号:UCC21755-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750、UCC21732-Q1

大家好、我正在寻找一个制造的 PCB、它可以隔离4 x 850V 直流电压、从而避免永久带电连接。 这4个电压仅用于感应、因此电流约为200uA、小于1/4W。 虽然这是最小的电流、但它仍然是高电压、因此希望确保安全。 与此类似的具有一些1200V MOSFET 的栅极驱动器是最佳选择吗? 我怎样才能最好地检测 MOSFET 是否发生了故障和短路?

谢谢!