This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62090:无法实现低电流调节

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229093/tlv62090-unable-to-achieve-low-current-regulation

器件型号:TLV62090

您好!

我有三个 TLV62090作为电流调节器运行。 我通过跟踪 SS 引脚的电压来调节电流。 最小电流由 R1和 R2设置(R2实际上通过 PWM 驱动器、因此这里的 Duty=0)。

TINA 和 LTSpice 中的模型均指示30mA 的最低电流调节、这是要求。

在实际中、ADC 使用256倍过采样测量流经负载的最低电流为275mA、Bryen BM896万用表测量的最低电流为239mA (约等于正常水平)。 无论哪种方式、都远低于所需的30mA。

非常感谢任何线索!

安德鲁



e2e.ti.com/.../output_5F00_driver.tsc.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    这是一种使用电压稳压器的常见方式。 但我想您尝试的东西可能会起作用。  

    由于流经负载的电流(FB 分压电阻)较高、因此可以尝试使 VOUT 更低。 您能否通过减小 R1或 R2的值来降低 SS 电压? 或者如果使用了 PWM 驱动器、则使用该信号的电压或占空比。

    您能告诉我您将此电流用于什么用途以及您的终端设备吗?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所管理的最好办法是在 SS 引脚上单独接地。 在这种情况下、最小电流降至大约150mA。 替代方案是增大感应电阻器、但以牺牲效率为代价、这是我无法承担的。

    它用于两个 LED 驱动器和一个 USB 电流限制器。 对于 LED 驱动器、当电流达到150mA 时、我会在 EN 引脚上切换到 PWM、因此我需要为 USBv1支持的最低电流几乎是100mA。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    添加下拉电阻后、您测量的下拉电阻值和 SS 引脚电压是多少? IOUT 应为 VSS/(1.56×R6)。

    我想您可能不需要 R4。 您可以将 FB 引脚直接连接至 VOUT。 则不会有  R4带来的功率损耗。 此外、如果需要、您还可以增大 R6值以进一步减小电流。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、不、您需要再次查看它在做什么。

    将 FB 连接到 VOUT 将使其成为最大输出电压为0.8V 的稳压器。

    该电路通过感测电阻上的压降来调节电流、并使用 SS 引脚设置最大电流。

    我认为问题是、只有62090不处于脉冲跳跃(轻负载效率模式)时(这也是~230mA 的来源)、SS/电压跟踪才能正常工作。 换句话说、62090仅跟踪 FB >= 0.023V (并非不合理)。 所以我可以增加 R2、使用电流感应芯片来提供更高的电压、或者接受 R2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    由于 Varun 在度假、我会处理这个话题。

    您是想要在输出端获得特定的输出电压、还是只关心稳定的输出电流(30mA)?

    如果您希望输出侧具有恒定电流、可以查看此应用手册吗、该手册可能对您有所帮助、 由于输出电流较低、因此您可以使用应用手册中指定的简单简单方法3 (使用 TPS63XXX 降压/升压转换器(修订版 D)(TI.com)来驱动 LED 的不同方法)。

    根据理论和仿真、这可以正常工作、但我想了解实际应用的局限性、同时我将订购此器件的 EVM 并查看您的配置、检查是否可以实现、 要找到折衷方案。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您是否有任何更新?

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是低电流和 VREF 点条件下 DCM 运行的限制、加上更高的 SS 电流(在这种类型的较新 TI 芯片中、SS 电流减半)。

    随后、在不使用电流检测放大器的情况下、这是高感测电阻(损耗更高)或在 EN 引脚上切换到 PWM (对于 LED 输出来说是可以的)之间的折衷。 这是我的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是低电流和 VREF 点条件下 DCM 运行的限制、加上更高的 SS 电流(在这种类型的较新 TI 芯片中、SS 电流减半)。

    随后、在不使用电流检测放大器的情况下、这是高感测电阻(损耗更高)或在 EN 引脚上切换到 PWM (对于 LED 输出来说是可以的)之间的折衷。 这是我的解决方案。