This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823:布局图

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236517/tpsm82823-layout-pattern

器件型号:TPSM82823

大家好、

我的客户尝试使用 TPSM82823SILR、那么我们有以下2个问题。

-通过过孔的 FB 信号

现在他们认为 FB 信号通过过孔、并与背面的 R 和 C 连接、因为他们在陶瓷电容器下的布线经验不多。

您能向我们提出您的布线顾虑或建议吗?

-数据表修订版 A --> TPSM8282xEVM-080修订版 B

客户可以看到建议的模式差异修订版 A 和 B、例如修订版 A 在旁路电容器下没有接线。

为什么会发生这种更改? 或者、您是否对使用 Rev.A 模式有任何疑问?

此致、

肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

     可以使用 TPSM8282xEVM-080的版本 A 或 B。 FB 信号可通过过孔路由、如版本 A 中所示。  

    版本 B 旨在改善 EMI 和热性能、同时还突出了较小的解决方案尺寸。

    此致、

    瓦伦