This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430-Q1:客户将 NC 连接到 GND

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236481/lmq66430-q1-customer-connect-the-nc-to-gnd

器件型号:LMQ66430-Q1

您好!

如果客户将 NC 连接到 GND、是否会产生 EMC 等影响?  谢谢!

B&R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    NC 引脚是一个无连接引脚、并且被定义为这样、这是因为它没有与任何内部引脚连接、 悬空也很好。

    引脚2、4、5、9、12都可以保持悬空、引脚5必须悬空。  由于 Vin 是一个高压引脚、因此低压引脚和低压引脚之间的 NC 引脚最好保持悬空(引脚2、4)。  

    埃莱娜