This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:MR 引脚上的电容器

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, TPS3801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236514/tps3840-capacitor-on-mr-pin

器件型号:TPS3840
主题中讨论的其他器件: TPS3801

大家好、

我的客户希望在 MR 引脚上放置一个小电容器、以防止由于噪声混合而意外复位。

可以在 MR 引脚上放置电容器吗?

此问题的背景是一些 SVS、例如 TPS3801指定了" MR 处的输入转换上升和下降速率"、而 TPS3840未指定参数。

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shota Mago San  

    MR 引脚可以处理来自系统的一些噪声。   

    VIH - VIL = 0.7VDD - 0.6V (第7.6节)

    此外、它还能够抑制脉冲宽度小于300ns 的任何高频率耦合。 (第7.6节)

    您可以使用小电容,它会如何增加延迟时间由于100千欧的内部 MR 上拉电阻器。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya-San、

    感谢您的快速回复!

    此致、

    太田麻吾