请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180EVM-573 主题中讨论的其他器件: UCC28180
您好!
我正在使用 UCC28180EVM-573 EVM 板。 我只是在尝试测量从 TP9到 TP6 以及从 TP9到 TP1的 Vsense 电阻。
我正在尝试测量 TP9到 TP1的电阻 、万用表中显示为17k 欧姆、但根据 UCC28180EVM-573数据表进行的计算表明它应为1M 欧姆。
此外、当 IC 导通(12V 连接到电路板)和 IC 关断(12V 未连接到电路板)时、引脚6 Vsense (TP6和 TP1之间的 IN)处将有多大的电压。
请引导我。
此致
Yuvraj