This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:启动后禁用 LED 灯串

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235302/tps61199-disabling-led-string-after-start-up

器件型号:TPS61199

嘿 LED 驱动器团队、

我有一位客户用 TPS61199进行新项目的原型设计、他们希望能够通过 GPIO 选择不同的背光配置、因此、他们想使用 GPIO 在运行时禁用未使用的 LED 灯串接通命令。

我们可以在器件数据表中看到、对于未使用的 LED 灯串 、IFB 引脚需要在启动期间保持低电平以禁用该灯串、但 IFB 引脚是否也可以在启动后被下拉以禁用该灯串?  

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如果您在运行期间拉低 IFB、IC 将触发 LED 开路保护、因此将禁用相应的通道。 但是、在移除 IFBx 后、输出电压将首先上升、然后下降到正常值。 因此、仍然建议在启动之前将未使用的 IFB 引脚连接到 GND。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 回复 Patrick!

    我将继续将此信息传递给客户、并让他们直接在此处评论、以及他们可能遇到的任何后续问题。

    -马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    已注意、我现在将关闭此主题、如果您还有其他问题、请直接回复、该主题将再次打开。

    Br

    帕特里克