请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5113 您好、如果我们仅在 LM5113中使用低侧驱动器、我们应该不连接 HB、HOH、HOL 和 HS 引脚、还是将其接地?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Aidan:
您之所以为该设计选择 LM5113是有原因的吗? 我们有一个低侧驱动器产品系列、如果不需要 LM5113的半桥功能、该产品系列可能更适合应用: 链接到低侧栅极驱动器产品系列。
如果只使用 LM5113的低侧、我强烈建议将 HI 输入接地、并使 HB 引脚悬空。 由于器件内部的连接、HB 引脚无法接地:
HOH、HOL 和 HS 引脚也应保持未连接状态。
此致!
亚历克斯·韦弗