请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122-Q1 大家好、
我们想选择以下二极管作为自举二极管。 不确定泄漏电流的情况、因为数据表刚刚提到它需要很低。 谢谢。
Vf=715mV@1mA,855mV@10mA
VBR=100V,红外1uA。
VBR=70V,TJ=150℃,max:50uA
BRS
假设
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们想选择以下二极管作为自举二极管。 不确定泄漏电流的情况、因为数据表刚刚提到它需要很低。 谢谢。
Vf=715mV@1mA,855mV@10mA
VBR=100V,红外1uA。
VBR=70V,TJ=150℃,max:50uA
BRS
假设