This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:自举二极管选择

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236018/lm5122-q1-boot-diode-selection

器件型号:LM5122-Q1

大家好、  

我们想选择以下二极管作为自举二极管。 不确定泄漏电流的情况、因为数据表刚刚提到它需要很低。 谢谢。  

Vf=715mV@1mA855mV@10mA

VBR=100V红外1uA

VBR=70VTJ=150℃,max50uA

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 如数据表第20页的第7.3.9节所述: 自举二极管的泄漏电流应始终小于 BST 电荷泵的拉电流。 根据第页的 EC 表、电荷泵拉电流为:  

    请根据此参数检查二极管的泄漏电流。 如果需要进一步支持、请告知我们。  

    此致、
    EM