This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629206:关于 UVLO 电阻设置

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235982/tps629206-about-uvlo-resistance-setting

器件型号:TPS629206

您好、TI 工程师、

请告诉我 UVLO 电阻设置。

在以下条件下、
输入电压:12V 直流
输出电压:5VDC
UVLO 释放电压:10.5V
目前使用了以下电路常数、
然而、释放的电压不是10.5V、我想知道最佳常数。

幻灯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onishi

    您设置的 UVLO 可以计算为1/90*(90+430+470)=11V。

    如果您想获得更好的参数、可以尝试 R303=10k、R300=0、R302=open、R309=68k 和 R313= 27k。

    那么 UVLO=1/10*(10+68+27)=10.5V。

    阿索斯