This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:TPS40428的 USB 转 GPIO2

Guru**** 2580125 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2, TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236720/tps40428-usb-to-gpio2-for-tps40428

器件型号:TPS40428
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO2

团队成员

客户正在使用 TPS40428并将其投入生产、您能否帮助确认 USB 转 GPIO2是否支持 TPS40428? 因为客户反映他们可以通过 USB-TO-GPIO (2006)下载固件、但在下载 USB-TO-GPIO2时失败。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaofeng:  

    USB 转 GPIO2应与 TPS40428兼容。 它们有什么问题?


    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回复、他们无法通过2022版本直接找到 TPS40428、如下图:

    但2006版本运行良好,没有任何错误。 我们是否需要建议任何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo、

    请将 ALERT、CLOCK 和 DATA 上拉电阻更改为2.2kΩ Ω。 然后单击"Save settings to NVM"、以使更改永久化(请参阅上述屏幕截图中以黄色突出显示的警告)。

    此致。

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)