This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:检测电阻

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236202/bq28z620-sense-resistor

器件型号:BQ28Z620

大家好、

什么电阻显示了感应电阻器的值? 我没有找到这样的电阻器。

OCD 和 AOLD 有何区别? OCD 是可编程的?

谢谢。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!

    当你说"resister"时、你是指注册吗? 没有包含检测电阻的寄存器
    链接。 您需要查看应用原理图以找到检测电阻值。
    感应电阻器可以在 SRN 和 SRP 之间找到。

    AOLD 和 OCD 的区别在于 OCD 由固件控制、而 AOLD 由固件控制
    额外的监控。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的答复。 在数据表中、 ADC 可测量±100mV。 而 TRM 最小/最大 OCC 为±32767mA。 哪个值是正确的?

    此数据表建议使用 μ 1MΩ~3mΩ。 该器件支持低至0.5mΩ μ A 的电流。 在 OCC 值和 ADC mΩ 方面、该器件可支持高达3 μ A 的电流?

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!

    ADC 测量电压与 OCC 完全不同。 ADC 用于电量监测、而 OCC 是
    保护。

    是的、该器件可支持最高3毫欧的电阻。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    感谢您的提示回复。

    那么、除了 ADC 之外、其他元件会监测 OCC 值吗?

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!

    您的问题让我有点困惑?
    您配置该电量监测计的最终目标是什么?
    对于 OCC、您说的是固件端还是硬件端?

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!

    如果忘记添加、我建议查看这篇 FAQ 帖子、该帖子讨论了硬件和固件保护之间的差异

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111094/faq-what-are-the-differences-between-the-hardware-and-firmware-protections

    此致、

    尼克·理查兹