This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:READ_IOUT LSB

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546A24A, TPS546B24A, TPS546D24A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237195/tps546b24a-read_iout-lsb

器件型号:TPS546B24A
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A、TPS546A24A

大家好、

根据该 E2E 主题、TPS546B24A 的 LSB 为2^-7A、但数据表显示为2^-6A。

TPS546B24A 的 READ_IOUT 的 LSB 是多少?

e2e.ti.com/.../4015249

同样、对于 READ_IOUT、ADC 会报告 TPS546D24A 的电流电平 LSB 为2^-6A (15.625mA)、TPS546B24A 和 TPS546A24A 的电流电平为2^-7A、但类似 READ_VOUT 平均值、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如您链接的 E2E 线程中所述、PMBus 报告的 READ_IOUT 值的 LSB 是动态的、而不是固定的。  TPS546B24A 将在内部计算检测到的 SW 电流、并确定每次读取时要使用的 LSB。  由于平均值计算(较小的 LSB)或截断(较大的 LSB)、这可能导致比 ADC 用于内部检测的 LSB 更低或更高的 LSB   

    TPS546B24A 的 ADC 使用2^-7A 的 LSB