请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546B24A 主题中讨论的其他器件: TPS546D24A、TPS546A24A
大家好、
根据该 E2E 主题、TPS546B24A 的 LSB 为2^-7A、但数据表显示为2^-6A。
TPS546B24A 的 READ_IOUT 的 LSB 是多少?
同样、对于 READ_IOUT、ADC 会报告 TPS546D24A 的电流电平 LSB 为2^-6A (15.625mA)、TPS546B24A 和 TPS546A24A 的电流电平为2^-7A、但类似 READ_VOUT 平均值、
此致、