This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61027:将电机连接到输出端

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237070/tps61027-connect-motor-to-output

器件型号:TPS61027

您好!

我想向您介绍的是 TPS61027。
规格如下。
我假设电机将连接到 VOUT、但是否存在任何问题?
如果向 VOUT 施加反电动势、情况下是否可以?

(规范)
输入电压:3.0V 至5.4V
输出电压:5V
输出电流:100mA

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载电流是稳定的。 如果  VIN:3.0V 至5.4V
    输出电压:5V
    IOUT:100mA 保持稳定, 从 myside 看没问题。