请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 迪亚尔斯、
对于过度充电保护、 技术参考手册 中提到 OC 阈值的默认值为300mAh,2mAh,90%
我们想问,设置的合适值是什么、其大小取决于哪个指示符 k Ω

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.