This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907QMFX 5V 至1.8V 转换原理图审阅

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237229/lp5907-lp5907qmfx-5v-to-1-8v-conversion-schematic-review

器件型号:LP5907

尊敬的团队:

我的原理图如下所示。

5V 来自降压转换器。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    我查看了您的原理图、似乎所有内容都按照数据表配置。 我可能漏掉了电压、但您驱动的电流是多少? 您是否计算过器件会升温多少? 您可以通过将 N/C 引脚连接至 GND 来提升热性能。

    Br、

    埃林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢你能抽出时间。

    它将消耗的最大电流为150mA

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、  

    谢谢你。 仅根据功率耗散、您的 LDO 看起来会发热大约94°C。 您可以查看此应用手册、即 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 、了解有关如何提高电路板设计中的热性能的详细信息。  

    Br、

    埃林