请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27546-G1 大家好、
bq27546-G1用于客户电路板。 该器件驻留在具有不可拆卸电池的系统主板上、 应如何将充电电路连接到 bq27546-G1? 充电芯片是否需要路径管理? 请参见下图。
我将 EVM 作为参考、但我感到困惑、因为似乎连接了 Cell +/-(电池)和 PACK+/-(充电器)。 我的理解是否正确?
是否有任何其他参考设计显示 bq27546-G1连接到充电器 IC?
谢谢!
此致、
马尔文